This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 DS160PT801*2件,用于 PCIe Gen4 16通道设计

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801, CDCI6214, LMK00334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/756055/use-ds160pt801-2pcs-for-pcie-gen4-16-lanes-design

主题中讨论的其他器件:DS160PT801CDCI6214LMK00334

您好!  

我的客户计划将 DS160PT801*2件用于 PCIe Gen4*16通道设计。

下面列出了几个问题:

1. 他们是否需要为 PCIe CLK 添加额外的 CLK 缓冲器?  

2. TI 是否有 PCIe Gen4 x 16通道参考设计?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如需了解更多相关信息、请直接通过 lee.sledjeski@ti.com 联系
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果客户需要为 PCIe CLK 添加额外的 CLK 缓冲器、您可以建议吗?  

    如果是、您能建议缓冲解决方案吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们当前的硬件解决方案使用 PCIe 时钟缓冲器为每个重定时器时钟输入提供 PCIe 时钟。
    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在设计中使用 CDCI6214时钟发生器和 LMK00334时钟缓冲器。
    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sledjeski、  

    客户考虑将 LMK00334用作时钟缓冲器。  

    您能否评论 LMK00334的布线长度限制?  

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 CLK 信号仅为100MHz、因此布线限制不是太严格。  PCIe 测试规范使用-15dB @ 4GHz 的传输线路特性。  对于正常的 FR4 PCB 材料、这大约为16英寸或40厘米。

    此致、

    Lee