This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:D、R、DE 和 RE 引脚的上拉电压

Guru**** 2897140 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1450, THVD1520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/758387/thvd1450-pull-up-voltages-for-d-r-de-and-re-pin

器件型号:THVD1450
主题中讨论的其他器件: THVD1520

大家好、团队、

D、R、DE 和 RE 引脚中是否有内部上拉寄存器?

我认为以下情况:
-控制器(MCU 或 FPGA):Vcc = 3.3V
- THVD1450:Vcc = 5V

恐怕控制器(=3.3V)会因5V 至 THVD1450内部上拉寄存器而损坏、如果 THVD1450具有该寄存器的话。

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shunsuke-San、

    THVD1450在 D、REB 引脚上有内部上拉电阻器、在 DE 引脚上有下拉电阻器。 R 引脚没有任何、因为它仅是输出。

    我随附了一份有关3V MCU 至5V 收发器连接的应用手册、供您参考。

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

    e2e.ti.com/.../3000.3V-MCU-to-5V-XCVR-Interface.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hao -San、

    附加的文件仅用于 RxD 中的连接。 在此连接中、DE 和 D 通过上拉寄存器连接到5V。 这意味着 MCU O/P1、O/P2和 TXD 可能会获得5V 电压、这超出规格并损坏。

    您是否有替代解决方案或设备?

    此致、
    Nagata。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shunsuke-San、

    一些想法:THVD1450在3.3V 电源下工作。 如上述应用手册所述、您可以添加电平转换器(单向) 将3V 逻辑转换为5V、例如 SN74LV1T34。 请告诉我、这对您是否有意义。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao -San、

    如果用户在系统侧添加了下拉寄存器、以便为 D、R、DE 和 RE 引脚保持3.3V 电压。 不会损坏 FPGA/MCU 吗?
    请您评论我的想法吗?

    BTW、我对 THVD1520也很感兴趣。 它是否有上拉寄存器?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shunsuke-San、

    我想添加外部下拉电阻器可能会起作用、这相当于在输入中使用电阻分压器。 您可能需要注意的一点是、如果输入电路的偏置点接近中间值、它可能会使 PMOS 和 NMOS 都导通、因此会从 Vcc 生成一个到 GND 的直通电流。 在应用中、请通过与数据表规格进行比较来关注 RS-485功率耗散(禁用)。

    谈到 THVD1520、它还具有类似的内部上拉/下拉。 原因是我们希望收发器在加电时具有确定的状态。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao - San、

    感谢您的支持。

    您能告诉我最小/最大内部上拉寄存器数据吗?

    此致、

    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shunsuke-San、

    电阻值的特性是逻辑引脚的输入电流(数据表第9页的 I_IN)。 在所有条件下、最小值约为800kOhm。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、
    Hao