This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:有关 SN75DP159的应用

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP159, SN65DP159, DP159RSBEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/757517/sn75dp159-application-about-sn75dp159

器件型号:SN75DP159
主题中讨论的其他器件: SN65DP159DP159RSBEVM

大家好、

我的客户正在寻找一个器件、它可以作为 DP++到 HDMI 的桥梁、并且可以支持4K 应用。

SN75DP159能否支持此应用?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lacey

    SN65DP159每个数据通道可支持高达6Gbps 的数据速率、从而支持超高清(4K×2K/ 60Hz) 8位彩色高分辨率视频和
    1080p (1920×1080/60Hz)时16位色深的 HDTV。

    它专为 DP++到 HDMI 而设计。

    请参阅此参考原理图链接: www.ti.com/.../sllu224b.pdf。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    TI store 是否有 DP159RSBEVM 可供客户申请?
    他们有一个需要使用 SN65DP159的新项目、因此他们需要首先使用 EVM 测试性能。
    Lacey
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lacey

    我选中了、看起来 EVM 是库存的。

    谢谢
    David