This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848J:为什么 X1输入为高电平[1.8V]?

Guru**** 2928620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/757623/dp83848j-why-x1-input-is-high-level-1-8v

器件型号:DP83848J

X1输入是具有 RMII 模式的高电平。 它会导致 RMII_REF_CLK [MCO 的50MHz 源]始终为高电平。

如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否详细说明您看到的问题?

    -设置是什么?
    问题是什么?

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于我没有收到您的任何响应、我将继续并关闭此主题。

    如果您需要进一步的支持、请打开一个新主题。

    此致、

    Hung Nguyen