This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:LMH1297EVM PCB 材料

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297EVM, SIGCONARCHITECT, LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/758031/lmh1297-lmh1297evm-pcb-material

器件型号:LMH1297
主题中讨论的其他器件: SIGCONARCHITECT

您好、先生、

 LMH1297EVM PCB 材料是什么? FR4?

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    它是 TU-722 PCB 材料。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    如果我们的客户想要使用 FR4 PCB、那么有什么风险? 还是 TI 有 PCB 应用手册?

    请为 我分享 LMH1297EVM 用户指南吗?

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    使用 FR4 PCB 不会带来风险。 要获取 LMH1297EVM 用户指南、请点击以下链接进行注册、以获得接收这些文档的授权。
    myportal.ti.com/.../dt

    如果有问题、请告知我们。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们的客户使用 图形发生  器验证 LMH1297EVM 的性能、但屏幕上没有图片。

    此 EVM 是否需要使用 SigCon Architect? 还是仅硬件控制?

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    此 EVM 可在硬件控制-引脚模式-或使用 SigconArchitect GUI 运行。 请确保您的客户查看了 LMH1297EVM 用户指南。 这说明了如何使用引脚模式或 SigconArchitect 控制此 EVM。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    数据表和用户指南仅显示 SPI/SMBus 设置、如何将 HW 控制?20k 设置为 GND? 连接到 VIN?

    Hugo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    引脚设置优先于 SMBus 或 SPI 接口。 例如、EQ/CD_SEL 引脚决定器件是在 EQ 还是电缆驱动器模式下运行。 可通过 SMBus 或 SPI 接口对其进行写操作。 以下引脚控制不同的功能、这些功能可通过 SMBus 或 SPI 接口进行改写:MODE_SEL、IN_OUT_SEL 和 OUT_CTRL。 有关更多详细信息、请参阅 LMH1297数据表。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    明白了、非常感谢。

    Hugo