This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS125A:输出波形不对称

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS125A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/758390/sn65lvds125a-output-waveform-is-not-symmetrical

器件型号:SN65LVDS125A

尊敬的 TI 好友

我的客户使用 SN65LVDS125A 来设计 LVDS 项目、但 输出波形不对称、此外、当我连接 LCD 面板时、输出幅值(VPN)仅为100mV、如果断开 LCD、输出幅值大约为300mv。

附件是原理图和输出波形。

您能帮我解释一下为什么会这样? 以及如何解决该问题。

谢谢。

此致

Cickey Xue2e.ti.com/.../20150706162546SG205_2D00_J0_2D00_304.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些波形是在 RCLAMP/ESD 组件之前还是之后测量的?

    布线和连接器的特征阻抗是什么? 它们是否受阻抗控制?

    LCD 输入是如何端接的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    波形位于 RCLAMP/ESD 组件之后、也就是说我们测量 E0_P1/E0_N1上的信号、

    关于 阻抗、客户无法测量;

    LCD 输入端接为 CN1 (P50-2D54-NJ ),它们通过行针连接 LCD。

    我认为这是阻抗匹配问题、我应该如何调整 SN65LVDS125A 的输出 阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RCLAMP/ESD 组件之前的波形是否更好?

    LCD 数据表是否对端接/阻抗有任何评价?

    只有已知所需的阻抗、才能调整输出阻抗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户不能得到 LCD 输入阻抗、也有很好的阻抗测量方法。
    但它们可以调整 SN65LVDS125A 的阻抗以匹配 LCD 输入阻抗。 那么、您能告诉我如何调整 SN65LVDS125A 的输出阻抗吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要增加阻抗、请添加一个电阻器。

    但是、如果不知道这些特性、最好添加共模扼流圈。