This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:用于 MCU 的 TUSB3410驱动程序

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/758476/tusb3410-tusb3410-driver-for-mcu

器件型号:TUSB3410

您好!

客户使用 TUSB3410、并想知道当主机是 MCU 时它是否可以用作摊铺机。 此外、您能否帮助为 MCU 提供 TUSB3410驱动程序、如 ST? 我们仅找到了 PC 驱动程序。

请转发您的回复。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    分配给合适的人员
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否澄清客户的应用?  是否希望 MCU 向 TUSB3410发送 USB 命令?

    我们有 Linux 版本的虚拟 COM 端口驱动程序、MCU 是否支持 Linux?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您对 TUSB3410还有任何疑问吗? 如果是、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Nich

    现在没有任何问题、感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。 我现在要将问题标记为已解决、但如果您有任何其他问题、您可以通过回复来将其打开。


    谢谢、