是否可以 访问/更改/修改 TI 提供的支持 PN :TUSB9261的固件?
如果是、TI 是否提供开发平台/SDK 或修改界面? 它是使用允许部分修改的受控环境来完成的、还是提供了用于完全修改的源代码?
我假设器件编码为 USB 标准、并已进行相应测试。 查看此处-> http://www.ti.com/product/tusb9261/toolssoftware 我没有看到任何特定于我所查看内容的内容。 我看到了《TUSB926x 闪存刻录机用户指南》,但我觉得这只显示了如何对器件进行编程。 除了提供给主机的描述符之外,它不允许您对闪存进行修改?
此外、我想知道以下内容:
1) 是否有办法在主机和端点之间处理通信的方式上增加更多灵活性? (速度协商、增加超时、增加重试次数以建立链路)
2) 如果 PCB 或信号接线中存在高于正常噪声、是否有办法使通信/数据吞吐量更加宽容?
3) 有关用于调试的 UART 的更多信息。 是否可以使用此端口发送命令? 您有用户指南吗? 谢谢
Andrew