请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83620 是否有人在光纤模式下使用 DP83620? 您是否根据图9-2所示的光纤网络电路连接了它? 它是否起作用?
我对 FXTD 和 FXSD 连接有疑问。 对于 Xcvr 的交流耦合 Tx 输入、我希望它们偏置为 VBB、VCC - 1.3V = 2.0。 图中显示了偏置为 VTT、VCC - 2.0 = 1.3的情况。 Tx 的130和80欧姆电阻器应该被交换。 对于信号检测输入、它是什么逻辑系列? 数据表仅给出了 TTL 信号的 VIH 和 VIL。 然而、图9.2显示了它作为 PECL 连接、尽管它说将 VTT 分压电阻器放置在线路的错误端。