This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83620:光纤收发器连接

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/757579/dp83620-fiber-transceiver-connections

器件型号:DP83620

是否有人在光纤模式下使用 DP83620? 您是否根据图9-2所示的光纤网络电路连接了它? 它是否起作用?

我对 FXTD 和 FXSD 连接有疑问。 对于 Xcvr 的交流耦合 Tx 输入、我希望它们偏置为 VBB、VCC - 1.3V = 2.0。 图中显示了偏置为 VTT、VCC - 2.0 = 1.3的情况。 Tx 的130和80欧姆电阻器应该被交换。 对于信号检测输入、它是什么逻辑系列? 数据表仅给出了 TTL 信号的 VIH 和 VIL。 然而、图9.2显示了它作为 PECL 连接、尽管它说将 VTT 分压电阻器放置在线路的错误端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    终端/偏置方案取决于所使用的光纤收发器。 我建议遵循您将要使用的光纤收发器的建议端接。

    有关采用光纤接口的参考设计、另请参阅此应用手册。 www.ti.com/.../TIDA-00306

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供 FX_SD 输入的高电压和低电压输入开关阈值(VIH 和 VIL)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    您能否参阅有关 DP83620上 FX_SD 的问题的此主题?
    e2e.ti.com/.../266966

    具体而言、FX_SD 是 LVPECL 输入、其预期 VIH (最小值)= 2.135V、VIL (最大值)= 1.825V

    此致、

    Hung Nguyen