This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10031:如何初始化 TLK10031

Guru**** 2506285 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK10031, TLK10022, TLK10081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/752907/tlk10031-how-to-initialize-tlk10031

器件型号:TLK10031
主题中讨论的其他器件: TLK10022TLK10081

您好!

在我的应用中、PPC 的 XAUI 接口与 TLK10031的低速端相连、SFP+与高速端相连、而10、000兆位网卡与光纤电缆相连。 网卡的链路指示灯未亮起。使用 光纤连接两 个相同的 TLK10031板、可通过 MDIO 接口访问 AN_STATUS 寄存器。 位2 (LINK_STATUS)不稳定、并且0和1始终发生变化。

 我应该注意什么? 正确的配置如何?

 请尽快答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当 TLK10031与光纤链路一起使用时、必须禁用自动协商和链路协商、并应手动调整 HS_SERDES_CONTROL 和 LS_SERDES_CONTROL。 我还会检查 CHANNEL STATUS_1位字段、以确保 HS 和 SL PLL 已锁定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    网卡的链路指示灯仍然不亮。我有一个新问题。TLK10031的低速端口能否连接到4个 SGMII 端口?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能帮我了解您当前的初始化序列是什么样子吗? 我将更仔细地研究您的问题、并返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    根据器件配置,可以将 SGMII 端口连接到 TLK10031 LS 侧。

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    当前应用场景是 PowerPC 的4xSGMII 接口连接到 TLK10031的低速端口。 我们的目标是通过 TLK10031的高速端口连接 SFP+、并将10G 光纤端口连接到外部。 我不知道我是否可以实现它、或者需要为 TLK10031配置什么、请告诉我。 我对此表示赞赏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    当前应用场景是 PowerPC 的4xSGMII 接口连接到 TLK10031的低速端口。 我们的目标是通过 TLK10031的高速端口连接 SFP+、并将10G 光纤端口连接到外部。 我不知道我是否可以实现它、或者需要为 TLK10031配置什么、请告诉我。 我对此表示赞赏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、经过进一步调查、此应用程序 TLK10031将无法正常工作。 使用 SGMII 时、没有数据的8b/10b 编码、器件将无法正确聚合和序列化数据。 如果您能够使用8b/10b 编码、则可能可以使用 TLK10022或 TLK10081、但需要进一步调查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、经过进一步调查、此应用程序 TLK10031将无法正常工作。 使用 SGMII 时、没有数据的8b/10b 编码、器件将无法正确聚合和序列化数据。 如果您能够使用8b/10b 编码、则可以使用 TLK10022或 TLK10081、但需要进一步调查。