This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10031:10GbE 光学接口的启动过程

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/758023/tlk10031-bring-up-procedures-for-10gbe-optical-interface

器件型号:TLK10031
主题中讨论的其他器件: TLK10232

我们针对 TLK10031的设置为:

- HS 侧:使用 SFP+光纤连接器连接到另一个 PCI 卡的 SFP+、该 PCI 卡以10G 速率连接到 PC。

- LS 侧:连接到4个用于 TX 的 XAUI 通道和4个用于 RX 的通道、速率为3.125Gbps、在 Zynq7000 FPGA 上实现。 还实施了10GbE MAC IP。

- MDIO 信号:连接到 FPGA。

-参考时钟被连接至一个156.25MHz 振荡器。

- ST、Mode_SEL 和 PRBSEN 连接到引脚接头、可根据需要进行设置。

- TESTEN 被拉低。

我们能够实现的目标:

使用 MDIO 与 PHY 通信、以读取寄存器并配置 CLKOUT。 我们能够成功接收 CLKOUT。

我们要实现的目标:

1.遵循特定的启动程序,使上述测试设置完全正常工作。 我们找到了此 e2e.ti.com/.../4048.tlk10232_5F00_BringupProcedures_5F00_v2.pdf 文档、但我们找不到适合我们设置的程序。 您能否指出哪些情况适合我们、或指导我们如何使该设置成功运行?

非常感谢您的帮助。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究、并尽快返回给您。 由于美国的假期、可能需要更长的时间才能做出响应。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶瑟,圣诞节快乐!

    您对此有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    请参阅以下内容、了解成功启动的基本步骤。 如果您对这些步骤有任何疑问、请告诉我。

    对于 XAUI 到 SFI/XFI 操作、您需要将器件配置为10GBASE-KR 模式并禁用特定于背板以太网的功能、如第73条自动协商和10G 链路训练。 为此,请执行以下步骤:

    1.复位器件(将1'B1写入0x1E.0000位15或将 RESET_N 引脚置为有效)

    2.确保基准时钟选择(156.25MHz 或312.5MHz)正确-这是通过寄存器0x1E.001D 位12完成的(默认为156.25MHz)。

    3.通过将1'b0写入0x07.0000位12来禁用自动协商

    4.通过将16'h0000写入0x01.0096来禁用链路训练

    5.将16'h03FF 写入0x1E.8020。 这允许手动配置通常通过 KR 培训配置的链路设置。

    6.根据链路条件,您可能需要更改0x1E.0003和0x1E.0004的默认配置。 对于光纤连接,我们通常建议将 HS_ENTRACK (0x1E.0004位15)更改为1'B1,将 HS_EQPRE (0x1E.0004位14:12)更改为3'B101。 这可能是一个起点、但您可能需要执行一些 BER 测试来优化这些值。

    7.通过将1'B1写入0x1E.000E 位3来发出数据路径复位。 (此时应正确配置器件)。 ​

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik、感谢您的回复。

    我们尝试了7个提到的步骤、并遵循了启动过程文档中的第10-13页、但无法使回送测试正常工作、正如我的同事在本主题 中提到的:e2e.ti.com/.../760354

    我更希望我们能够将所有讨论移至另一个主题、以便团队更快地跟进。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    穆罕默德

    我将切换到位于以下 位置的 E2E 帖子:e2e.ti.com/.../760354

    我将此主题标记为"TI 认为已解决"、并继续对上面链接的主题进行响应。