This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9539:上电复位

Guru**** 2873840 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/756478/pca9539-power-on-reset

器件型号:PCA9539

大家好

根据 PCA9539数据表 SCPS130E 中的上电复位说明、复位序列如下所示。

这似乎是奇怪的序列。 正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉、图像显示不正确。 您可以再次尝试附加吗? 或者、如果它是数据表中的一个图、您能给我提供该图编号吗? 我之所以提出这一问题、是因为我不知道本数据表中有任何不准确之处、但我想进一步研究。

    此致、
    Max Robertson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Max San

    感谢 您的支持。 图片是我写的图示。 您能看到随附的文件吗?

    此致

    T.Kunou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kunou-San、

    不幸的是,我仍然看不到图示。  我已要求我们的论坛团队提供帮助、但我没有听到。   

    如果您单击"答复"字段下标有"插入代码、附加文件等..."的链接 它应该会使您转到一个页面、以便对帖子进行更详细的格式化。  如果您的图示是图像文件(例如、.PNG、.GIF、.JPG 等)、 然后您可以使用此按钮将其插入到过帐中:

    希望这能正常工作、但如果不能、请告知我们。  给我带来的不便、我深表歉意。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想重新检查这个问题-您是否能够回答一个问题? 如果不是、您是否会再次尝试向我发送您的图示? 如果您愿意、我可以通过电子邮件与您联系。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max San

    我无法通过所有方法附加文件。

    我可以直接将文件发送到您的邮件地址吗?

    此致

    T.Kunou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kunou-San、

    是的、我刚刚向您发送了一封电子邮件。 如果您愿意、我们可以通过电子邮件继续讨论。

    最大