This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:SATA 差分布线长度

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/758472/tusb9261-sata-differential-trace-length

器件型号:TUSB9261

尊敬的先生:

我们的客户正在使用 TUSB9261、他们想知道可以消耗的最大 SATA 差分迹线长度?

数据表似乎没有提到它。

请给我建议吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们不建议使用最大差分迹线长度、但尽量缩短。 对于最大差分布线长度不匹配、它大约为2.5mil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Brian:
    现在、客户的 SATA 差分迹线长度约为3000mil 至连接器。
    是否可以接受?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Brian:
    很抱歉打扰你。 是否有任何反馈?
    期待您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CK

    这取决于您的系统实现、PCB 结构/电路板材料、阻抗匹配、布线长度匹配、布线间距、过孔数量、 等等

    通常、如果布线长度为4英寸或以上、则需要使用转接驱动器。

    谢谢
    David