This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2000A:GOT 错误消息

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2000A, XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/755511/xio2000a-got-error-message

器件型号:XIO2000A
Thread 中讨论的其他器件: XIO2001

您好、专家、

我们在以下平台中使用了 XIO2000A、当我们连接双 UART PCI 串行卡以进行测试时、它将收到错误消息。 但其他品牌的桥梁无法实现。 Win10中是否有驱动程序问题? 谢谢!

平台:Skylake

操作系统:Win10 64位 Pro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry、

    我们没有特别遇到此问题、也没有发现 XIO2000A 和 Win10的任何驱动程序问题。 您看到的具体错误消息是什么? 不过、我建议改用 XIO2001、它是下一代 XIO2000A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry、

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik、
    我将在明天检查并向您提供反馈。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry、

    对此问题有任何反馈?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    我在他们的 PCB 中使用了 EVM、结果似乎很好。 他们使用了两个生产日期代码 IC、但仍然失败。

    我提供了一些布局建议、但这是一个旧项目、他们不想更改。 是否有任何寄存器可以改进它? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果没有错误消息、则无法确定它是硬件问题还是软件问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    他们使用"Burnin Test"工具进行 RS232测试、工具连接 TX 和 RX、发送数据包、您可以看到下图、它将在 PCB 中显示错误消息。 但 EVM 看起来很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 XIO2200A 上进行应力测试(与 XIO2000A 使用完全相同的桥接硬件)时、发现数据损坏。 显然,这是同一个问题。

    据我所知、该错误已在 XIO2001中修复;只需切换到该错误即可。