请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:XIO2000A Thread 中讨论的其他器件: XIO2001
您好、专家、
我们在以下平台中使用了 XIO2000A、当我们连接双 UART PCI 串行卡以进行测试时、它将收到错误消息。 但其他品牌的桥梁无法实现。 Win10中是否有驱动程序问题? 谢谢!
平台:Skylake
操作系统:Win10 64位 Pro
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.