This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI810:PCIe x4降级为 x2问题

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI810, HD3SS3415
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/755672/ds80pci810-pcie-x4-downgraded-to-x2-issue

器件型号:DS80PCI810
主题中讨论的其他器件: HD3SS3415

尊敬的先生:

客户正在使用 DS80PCI810、并且出现了一个奇怪的问题。

它们的 PCIe x4将通过 DS80PCI810变为 x2、故障率约为3%。

如果它们绕过 DS80PCI810、则不会出现故障。

下图是眼图:(Gen3、EQ=Level2、VOD=1.04、VOD_DB=0dB)

你有什么经验吗? 或有任何建议??

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CK:

    眼图看起来略微过度均衡。  您是否尝试将 EQ 降低到1级?

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lee:

    非常感谢您的支持。
    我们曾尝试将 EQ 降低到 LEVEL1,但仍然有这个问题…
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CK:

    使用1级和3级的 EQ 设置时、眼图是否看起来更好或更糟。  您能布置波形吗?

    谢谢、此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee:

    到目前为止、我们绕过 RX 转接驱动器、仅使用 TX 转接驱动器、问题不会重复。

    因此、我们认为根本原因是在 RX 侧。

    但是、如果我们将 RX 转接驱动器的 EQ 降低到1级、仍然会出现此问题。

    你有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CK:

    您是否有两个串联的转接驱动器?

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、我们没有两个串联的转接驱动器。

    但有一个开关(HD3SS3415)串联。

    TX:转接驱动器 -->开关

    RX:开关->转接驱动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关和转接驱动器之间是否有交流耦合电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、开关和转接驱动器之间没有交流电容。 但我认为没关系。

    方框图和交流电容如下所示:

    根据 HD3SS3415数据表、此开关需要偏置电压、因此电容器只能放置在开关的一侧。

    在这种情况下、转接驱动器对开关进行偏置。

    我认为该架构与 HD3SS3415数据表(第14页)中的图11相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 CK:

    当 DS80PCI810转接驱动器端接变为活动状态时、它会将共模上拉至2.5V。 这高于开关建议值。 我会尝试将电容器移至开关的转接驱动器侧的 Rx 方向。

    DS80PCI810输出共模为~ 1.1V、因此在另一个方向上没有问题。

    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee:

    请告诉我数据表中提到 DS80PCI810的输入共模为2.5V、输出共模约为1.1V 的位置。

    我在 DS80PCI810数据表中找不到它。 我需要向客户解释。

    感谢您的帮助!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些区域没有规格。  

    输入端接连接到器件 VDD 电源。  因此、实际共模将根据 VDD (2.375至2.625V)而变化。

    未指定输出共模、我刚才引用的典型值为1.1V。  此参数未经严格调节、根据器件设置、它可能在0.7和1.2V 之间变化。

    此致、

    Lee