This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:大约24英寸应用的长 PCB 布线

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P, HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/759063/tusb522p-long-pcb-trace-about-24inch-application

器件型号:TUSB522P
主题中讨论的其他器件: HD3SS3212

您好!

我的客户正在服务器应用中处理 USB3.1 5Gbps。 其 PCB 布线较长(~24英寸)、如下所示。 您能回答以下问题吗?

  1. 您能否帮助检查我们的 TUSB522P+HD3SS3212是否能够支持客户的应用? 如果是,建议长度0/1/2是多少? 感谢是否有测试结果或模拟结果。 (已随附 PCH 设计指南)
  2. 您能否提供前置和后置通道性能测试矩阵(5'/10"/15"/25" PCB 布线前/后置测试结果)作为设计参考? 然后、客户可以自行优化设计。

 非常感谢。

Brian Zhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian

    PCH 设计指南给出了布线长度建议、最大长度0为13英寸。 总长度1和长度2为3英寸

    有关测量结果、请参阅 TUSB522数据表的第8.2.3节。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    PCH 设计指南只是一个参考、而客户的设计则要糟糕得多(~24英寸 PCB 布线)。 在数据表的第8.2.3节中、显示了性能良好的25英寸 PCB 布线。 (PCB 布线长度不同时、我们是否有更多测试结果?)

    那么、我们的 TUSB522P 是否能够支持客户的案例? 如果是、如何为客户案例设置长度0/1/2?

    非常感谢。

    Brian Zhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian

    在 TX 侧、假设布线长度为24英寸、布线宽度为4mil。 这将使我们在2.5GHz 时的插入损耗约为0.63dB/英寸。 这相当于整个24英寸布线的损耗约为15dB。 由于主机、TUSB522P 和 A/C 耦合电容器的封装、额外增加了1.5dB 的损耗。 这样、2.5GHz 时的整个通道损耗就会达到15dB + 1.5dB = 16.5dB。 典型的 USB 3.1主机/器件将具有大约3dB 的发送器去加重功能。 发送器去加重预补偿输出通道的损耗。 由于去加重为3dB、TUSB522P 所需的总均衡处于12.5dB 范围内。 TUSB522P 支持的最大均衡值为9dB、因此无需补偿3.5dB、这会增加 TUSB522P 之后需要由器件 RX 处理的通道总损耗。

    在 RX 端、我必须假设24英寸 TX 迹线具有24英寸 RX 迹线以及主机/TUSB522P 封装和交流耦合电容器、损耗为16.5dB。 插入插座的器件将具有短通道或长通道。 USB3.2标准为器件定义了8.5dB、为电缆定义了6.0dB。 因此、总噪声为16.5+8.5+6 = 31dB。 您无法将 TUSB522P 均衡器设置为最大值9dB、设置为最大值会在短通道情况下使通道过度均衡。 假设我们设置为3dB 均衡器、加上 TX 侧的6.2dB 去加重功能、则仍然需要由主机 RX 处理31-3-6.2 = 21.8dB。

    因此、您必须了解主机/器件 TX (去加重功能)和 RX (均衡器)可以处理的损耗量。 如果客户希望使用24in、也可以通过使用宽布线宽度和更好的 PCB 材料来降低插入损耗(上述计算假设采用 FR4电路板材料)。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    非常感谢您的详细指南。 我获得了客户的插入损耗数据、并根据您的指南进行了一些计算。 我通过电子邮件将其发送给您、您能帮您检查并 回复吗?

    请注意、

    Brian Zhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过直接电子邮件提供支持。

    谢谢
    David