This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E1U06:在 TPD4E1U06引脚5上保留上拉高电阻器的问题

Guru**** 2516540 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4E1U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/758402/tpd4e1u06-the-concern-of-reserving-pull-high-resistor-on-tpd4e1u06-pin-5

器件型号:TPD4E1U06

您好、专家、

客户使用 TPD4E1U06替代竞争对手的解决方案。但原始设计中有一个上拉电阻器(1K 然后连接到 VDD)。由于项目是 MP、客户希望在其设计中保留上拉高电阻器。Pls 建议存在任何问题。

谢谢

此致、

黎家祥

 

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的 VDD 电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的飞利浦:

    VDD 为3.3V。

    谢谢。

    黎家祥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家、

    客户问题的任何更新。

    谢谢

    此致、

    黎家祥

     

    现场应用工程师

    德州仪器台湾有限公司

    O:+886-2-2175-2582

    M:+886-909-262-582

    电子邮件:Eric.Lai@ti.com    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在该电压范围内、可以将其上拉。 TPD4E1U06的关断电压为5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phillips、

    感谢您的信息。客户想知道他们是否在引脚5上保留1uF 电容器的问题。(引脚5和接地之间为1uF、1K 上拉至3.3V)。

    谢谢

    此致、

    黎家祥



    现场应用工程师

    德州仪器台湾有限公司

    O:+886-2-2175-2582

    M:+886-909-262-582

    电子邮件:Eric.Lai@ti.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、造成混淆、但 TPD4E1U06没有 VDD 引脚、引脚5没有连接。 如果您想保留与您相同的原理图、它将起作用、但这是不必要的。