This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:无法通过 PCIe 第3代眼图测试

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/754243/ds80pci402-can-not-pass-pcie-gen-3-eye-testing

器件型号:DS80PCI402

您好!  

我的客户在 PCIe 第3代测试中使用此部件失败、您能否帮助建议如何解决测试问题?  

请参阅附件以了解测试结果、如果需要更多信息、请告知我。  

感谢您的 help.e2e.ti.com/.../test1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    波形甚至不会显示张开的眼睛。  您是否有关于 DS80PCI402前后客户系统损失的更多信息?  此外、您是否具有 DS80PCI402配置设置和原理图?  

    谢谢、此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请参阅原理图捕获、了解客户现在提供的其余信息。  

    请注意、电容:C20、C4、C3、C23、C26、 C28、C29和 C32已更改为0欧姆、因为已经放置在主板上。  

    如果有更多信息、我将更新、如果有意见、请告知我们。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在原理图中没有看到任何不适当的东西。 为了建立一个基线(DEM0 = 1K 至3.3V 和 DEM1 = 1K 至 GND)、也许在开始时不向波形中添加任何 DEM。

    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    DS80PCI402是否属于线性转接驱动器或限幅转接驱动器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、  

    在测试后、在这种情况下、既不更改 DEM、也不使用 Gen2设置来运行 Gen3、您能帮助建议其他方法解决问题吗?  

    如果需要更多信息、请告诉我。  

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 Gen3数据速率、转接驱动器将以线性方式工作。
    对于 Gen2数据速率、转接驱动器将以限制方式工作。

    您是否使用不同的设置捕获了任何波形?

    在系统中、预计或估计部件之间的传输线路损耗是多少?

    系统 PCIe Tx ->(4GHz 时的损耗?) ->PCI402 ->(4GHz 时的损耗?) ->系统 PCIe Rx

    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在布局更改后、情况已解决。
    对于此应用、设置速率= 0可提供最佳的眼图张开度。

    此致、
    Lee