This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:UFP 模式下的电源电压

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/757867/tusb320lai-supply-voltage-in-ufp-mode

器件型号:TUSB320LAI
主题中讨论的其他器件:TUSB320

大家好

请澄清我与数据表第5页脚注(1)和第11页7.2.2有关的这个问题:

如果 DFP 通告3A、系统设计人员必须确保 TUSB320器件的 VDD 为3.5V 或更高。 表2列出了 GPIO 和 I 2C 模式下的 Type-C 电流广播。

我的理解是否正确,即这仅适用于 DFP 模式?

这意味着在 UFP 模式下运行时,在最小2.7V 的电源电压下,器件功能不受限制?

此致