This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501:Intel IEMT 测试错误

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/753566/tusb501-intel-iemt-test-error

器件型号:TUSB501

您好、Sirs、  

很抱歉打扰你。

 我们在英特尔 IEMT 端口5上测试失败

USB3.0 RX SI 报告如下(EQ=L DE=F OS:H 是我们的最佳设置)

EQ:F/ DE:F/ OS:H

EQ:F/ DE:H/ OS:H

EQ:L/ DE:F/ OS:H

波形看起来正常、但当我们运行 IEMT 工具时将失败。

那么、您能否与我们分享如何解决该问题的经验?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng

    TUSB501是一款单通道转接驱动器、您是否使用了其中的两个? 对于您捕获的眼图、这是来自 PCH 还是来自器件?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。

    是~我们使用了两个 TUSB501,TX S*1和 RX S*1

     Intel EMT 测试结果失败是 RX 端。 (设备到主机)您可以引用红色圆圈。

    我们的模块如下所示

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过直接电子邮件提供支持。

    谢谢
    David