Other Parts Discussed in Thread: TMDS181
您好!
我们在视频@4K60Hz 的接收应用中使用 TMDS181。
我们已经看到、当我们使用具有以下设置的标准硬件抽头提供输入时:
I2C 使能、Sig_en 高电平、PRE_Sel 无连接、EQ_SEL 高电平、TX_TERM_ctl 低电平
我们看到、其中一个电路板在@4K60Hz 和@4K30Hz 下工作正常;在其他电路板中、仅@4K30Hz 正常工作、@4K60未出现。
我们进入 I2C 控制部分、发现在工作板中、0x0B 寄存器@4K30Hz 的值为0xD8、@4K60Hz、其0xDA 随输入变化而动态更新
但在不工作的电路板中、我们看到它始终 为0xD8、不会根据输入进行更新。
当我们手动更改(寄存器0x0B 为0xDA)时、我们看到它的工作正常@4K60Hz。
导致电路板出现问题的原因可能是所有电路板上的设置相同、输入也相同。
任何人请提供帮助。
谢谢、此致、
南日达 M