This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP600:在器件未供电的情况下驱动 RX 引脚

Guru**** 2514345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/757893/sn75lvcp600-driving-rx-pins-with-part-unpowered

器件型号:SN75LVCP600

  1. 在器件未上电时(假设是交流耦合)、是否可以不破坏性地驱动 RX 侧?
  2. 如果不能、RX 侧在未上电时可以承受多长时间以及多大的电压电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在没有 VCC 连接的情况下、可以驱动器件而不会损坏。 然而、仍然要求差分输入上的输入信号满足-0.5V 至4V 的绝对最大限制。 这意味着传入信号源和 LVCP600确实共享公共 GND 连接。

    此致、
    Lee