This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1102E:有关均衡器电气规格和电源的问题

Guru**** 2544980 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK1102E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/757520/tlk1102e-questions-regarding-electrical-specifications-and-power-supply-of-the-equalizer

器件型号:TLK1102E

你好。

我还想就这个均衡器提出一些问题:

1) 1)请查看 TLK1102E 数据表第7页的"交流电气特性"表。 有2个参数:"Vin、Min"、而其值显示在 MAX 列(250mVp-p)中;"Vin、max"、表示最小值(1600mVp-p)。 您能否解释一下、哪一个是最大值、哪一个是最小值?

根据20-23页的图表、 最大 均衡器输入为200mVp-p 那么、实际的信号电平应该是多少?

2) 2)建议的直流块电容器值是多少? 我们已经放置了0.1uF 电容器、但根据其规格、阻抗@ 5GHz 约为7 Ω(电容器的谐振频率为25MHz)。 是否可以接受?

3) 3)我已经检查了我们的卡上均衡器的电源。 它在4kHz 时具有大约50mVp-p 的纹波。 是否可以接受?

此均衡器是否有一些电源建议?  (电源滤波电容器、LDO 等)

此致

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    分配给合适的人员
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    如何分配给合适的人员?

    我已将其分配给任何专家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    有人可以回答最初的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    Vin 范围为250mV - 1600mV 启动幅值。  数据表指定 了250mV 的最坏情况最小值。  因此、这可确保器件的实际值较低。  1600mV 规格的情况正好相反、实际值将更高。  

    第20-23页的示意图显示了传输线路末端的信号。  使用 k28.5信号时、即使是最低频率分量也会在介质上出现显著损耗、这就是幅度较低的原因。  在线路的 Tx 端、振幅可能~ 800mV

    建议使用0402或0201封装尺寸的0.1uF 电容器。   最好使用 X7R 或 X5R 电介质。 由于封装电容过大、更大的电容器体尺寸可能需要进行更多调整以保持100欧姆的传输线路阻抗。

    3、波纹正常。  我建议在靠近器件的位置使用0.1和1.0uF 去耦。  LDO 是额外噪声抑制的首选。

    此致、

    Lee