This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF386:关于 DS90CF386参考电路

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/759055/ds90cf386-about-ds90cf386-reference-circuit

器件型号:DS90CF386

尊敬的支持团队:

对于 CF386的参考设计、客户是否应通过0欧姆或铁氧体磁珠隔离 PLL_GND、LVDS_GND 和 VCC_GND?  对于 RXOUT 串行电阻器、它们是否应该使用50欧姆? 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vera、

    您好像使用 EVM 作为参考(http://www.ti.com/lit/ug/snlu032a/snlu032a.pdf)  

    我认为、只要电源噪声能够保持在20mVpp 以下、就没有必要隔离电源/接地。 如果噪声是一个问题、则建议使用铁氧体磁珠以及用于 PLL_VCC 和 PLL_GND 的单独电源/接地平面。 它们还应使用与每个电源引脚上的 EVM 相同的旁路电容器方案。

    对于 RxOUT 串行电阻器、请参阅上述 EVM 指南第11页的第4.3节。 如果客户希望将输出连接到示波器上的50欧姆输入、则这些电阻器是可选的。

    此致、
    I.K.