This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:4x2非矩阵开关

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/757377/hd3ss215-4x2-non-matrix-switcher

器件型号:HD3SS215

有没有人能帮助我使用 HD3SS215芯片构建4X2非矩阵转换开关? 我要附上与我的要求相关的方框图。 请建议我哪一个合适。 如果有人对我的要求有任何想法、请分享原理图、这样对我很有帮助。

在第一个方框图中、两个 HDMI 输出连接器是并行的

在第二个方框图中、两个 HD3SS215具有并行连接、可在输出端使用不同的 HDMI 连接器。

请向我建议哪一个是最佳选择。 请告诉我方框图是否会出现任何损耗。

谢谢、此致、

Chandana。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chandana

    请参阅我向您提出的方框图、您不能在两个 HD3SS215之间共享同一个 HDMI 信号。

    e2e.ti.com/.../754544

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai David、

    我   还有" 4X2非矩阵开关"要求、因此、请告诉我与您共享的方框图是否合适?

    谢谢、此致、

    Chandana。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chandana

    我看不到如何在方框图中拆分和共享输入和输出。 我认为您需要额外的 HD3SS215。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hai David、

    如果您对电路图进行了任何修改、或者您有4X2非矩阵转换开关的电路图。 请与我分享我对我的客户有一项紧急要求。

    谢谢、此致、
    Chandana。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告诉我、他们是否对此进行了更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chandana

    您能否突出显示您的矩阵和非矩阵开关实现之间的不同要求? 对于非矩阵实现、四个输入看起来仍然可以连接到两个输出连接器中的任何一个。

    谢谢
    David