This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:最小布线长度

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/755679/tusb522p-minimum-trace-length

器件型号:TUSB522P

您好!

客户现在计划在笔记本电脑上的 CPU 和连接器之间实施 TUSB522P。   我们是否可以知道它们在 CPU 和 TUSB522P 之间至少应有多长的最小走线?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼

    它将取决于 PCH TX 驱动能力和 RX 接收能力、您是否有 PCH 设计指南? 6IN 可能是一个起点、并且驱动时间可能更长、具体取决于 PCH。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    下面列出了 PCH 设计指南 您是否还有其他意见?

    谢谢!

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安东尼

    根据提供的文档、我们可以从 PCH 放置 TUSB522 10in、从连接器放置1in。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您是说从 PCH 到 TUSB522P 的最短布线长度为10英寸吗?  如果走线长度小于10英寸、那么驱动强度会太大?

    谢谢!

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安东尼

    没有最小布线长度要求、最大长度为10in。

    谢谢
    David