This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:SN65DSI86 RGB 到 EDP 和 LVDS、

Guru**** 2769375 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/758448/sn65dsi86-sn65dsi86-rgb-to-edp-and-lvds

器件型号:SN65DSI86

你(们)好,先生

输入:RGB 、 输出 :EDP 和 LVDS,

SN65DSI86是否能做到这一点?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Terry

    DSI86可解码 MIPI DSI 18bpp RGB666和24bpp 层前端和显示串行接口(DSI) RGB888数据包、并将格式化的视频数据流转换为 DP 或 eDP。

    对于 LVDS、您需要查看 DSI85。

    谢谢
    David