This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E1B06:TPD4E1B06DCKR 绝对最大结温

Guru**** 2926670 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E1B06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/759134/tpd4e1b06-tpd4e1b06dckr-absolute-maximum-junction-temperature

器件型号:TPD4E1B06

TPD4E1B06数据表提供了热阻、但未提供结温。

TPD4E1B06DCKR 绝对最大结温是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avi -

    器件的最高环境温度为125摄氏度。 由于该器件仅用于 ESD 冲击期间极短的电流脉冲、因此温度不应超过环境温度、除非时间非常短、因此只要器件保持在其安全的环境工作范围内、就不会出现任何问题。

    谢谢、

    阿尔茨