https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/758251/thvd1550-high-z-value
器件型号:THVD1550主题中讨论的其他器件: THVD1500、 SN75176B
您好、Sirs、
很抱歉打扰你。
我们使用 THVD1550。
我们的问题是 THVD1550引脚6 (DE)如果拉至低电平、这仍然会影响引脚7状态。
另一个字是 RS232 TX 波形、U83 THVD1550DR 引脚6具有连接或断开连接。 请参阅以下内容。
据我了解、当 DE 为低电平时、AB 将为高阻态、对吧?
实际上、我们尝试的竞争对手 ADM485没有发现这种现象。
根据 TI 交叉参考、它们应该是 P2P。
我们猜波形会导致高阻抗值不够大?
因此、我们想知道、
为什么 THVD1550会出现这 种现象?
2.如何在 Hi-z 中检查 IC? 您是否喜欢使用 伏欧姆毫安表 来获得阻抗值? 如何连接 电压-欧姆-毫安表?
正负连接到引脚6 (A)、负连接到引脚5 (GND)
3、高阻态的正确值是多少? 10m? 100米?
波形:未断开 PIN6。 CH1为 p6、CH2为 pin7
波形: 断开 PIN6 Tx。 CH1为 p6、CH2为 pin7
原理图: