This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:采用128引脚 HTQFP 封装的 PCIe 至 PCI 桥接器的 BSDL 文件

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/755483/xio2001-bsdl-file-for-pcie-to-pci-bridge-in-the-128-pin-htqfp-package

器件型号:XIO2001

我使用的是采用128引脚 HTQFP 封装的 XIO2001 PCIe 至 PCI 桥接器。  我联系了 TI 客户支持、他们说他们不是该封装中此器件的 BSDL 文件。 有人有这个问题吗? 如果是、如何解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gary、

    我将对此进行研究、并将尽快返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gary、

    很遗憾、HTQFP 封装中不存在此器件的 BSDL 文件、无法创建。 您希望将此文件用于什么用途?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Malik、

    我们希望对我们的新电路板设计进行基础设施和互连测试。
    如果没有此文件、我们将无法验证 JTAG 链的连接、也无法验证与非 BSCAN 组件的连接。
    在语句“无法创建”中,您现在是否说明了“不能创建”?
    我认为可以为支持 JTAG 标准的任何器件创建 BSDL 文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    遗憾的是、此软件包的 BSDL 文件不存在、我们没有任何计划创建该文件。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I.K.

    为什么没有创建 BSDL 文件的计划? 您的器件的用户应该如何将该器件置于设计中并使用它来检查链的完整性并测试与其连接的其他器件?

    此致、

    Gary