This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:热插拔问题

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/752338/tps65987d-hot--plug-issue

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:HD3SS460TPS65987

你好

  

 客户使用 Gemini Lake 并通过 Type C 连接器使用 HDMI 软件狗连接到具有 HDMI 的显示器。 如果热插拔下拉式 C 型电缆、显示屏将显示黑屏。 但是、如果从 睡眠模式到激活模式的初始 Gemini Lake。 显示屏恢复正常工作。

 是否有解决此问题的解决方案? 客户在其电路板上使用 TPS65987D 和 HD3SS460。 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    我不确定我是否理解该问题。 您是否能够在 EVM 上重现此故障? 根据您的描述、问题似乎与 Gemini Lake 有关、而不是与 PD 控制器有关。 我建议与英特尔合作解决 Gemini Lake 问题。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric

    在热插拔 c 型连接器时、TPS65987是否具有延迟 DP 信号输出到 c 型连接器的延迟功能? 谢谢你。

    BR
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    您可以使用 TPS65987D 应用自定义工具中的事件延迟寄存器向 HPD 添加延迟。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

        按上述问题。 如果热插拔 C 型集线器、显示器将显示黑屏。 但是、如果重新启动 CPU、显示器上的显示看起来正常。 热插拔异常波形的电流。 在热插拔型集线器时、HPD 信号会跳动。 客户调整事件延迟寄存器、但没有任何改进。  

        您是否有任何建议或在 PD 固件上具有任何去抖 HPD 信号功能来解决此热插拔问题? 谢谢你。   

      

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    您能否确认您使用的是哪个 FW 版本? 此外、要测试 HPD 延迟理论以解决该问题、您可以稍后将 HDMI 电缆连接到 Type-C 集线器、以将延迟仿真为测试。

    谢谢、
    Eric