主题中讨论的其他器件:TLK105、 TLK110
你(们)好
我之前在这个问题上得到了帮助:
DP83822I:DP83822和 TLK105之间的差异?
Geet Modi 帮了我。
我们希望让 TLK105保持不变的原因是其关闭时的串扰。 我们在那里有建筑物 、当关闭热泵时、孔以太网通信会中断 。
除了 这个问题 、TLK105在过去的五年中一直非常稳定和良好、直到发现这个问题。
这就是更改 DP83822的原因。
我在 Rolover 前后都附上了原理图。
通过 软件、我们可以看到自举工作正常、我们进入正确的模式 RMII 50MHz。
但是、当我们看到以太网连接中断并且这两个寄存器到达其顶层时:
RX CRC 错误:0
RX 对齐/代码错误:0
您能在随附 的原理图中找到我们需要更改或在软件中执行的操作吗?
我在"Rolover"中看到50MHz 应通过 DP83822、而在 RXD_3上输出是否如此重要?
我还阅读了:
TLK110:在断电状态下返回链路脉冲
此致
每个 ***
e2e.ti.com/.../2526.DP83822-schematic.pdfe2e.ti.com/.../TLK105-schematic.pdf