This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD75:原理图审阅

Guru**** 2812285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/758526/sn65hvd75-schematic-review

器件型号:SN65HVD75

大家好、

您能否帮助检查原理图、用例是 RS485。  

谢谢、

Mark Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    原理图对我来说是可以的。 在布局中、请将去耦电容 C3130放置在靠近芯片的位置。 通常、我们建议您安装端接电阻器 R1828、尤其是在高数据速率和/或长距离通信的情况下。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Hao、我将与客户核实。