This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:LMH0397输出

Guru**** 2929560 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0397, LMH1297, LMH1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/756710/lmh0397-lmh0397-output

器件型号:LMH0397
主题中讨论的其他器件: LMH1297LMH1228

大家好、

我无法从 LMH0397的数据表中了解我需要从 LMH0397连接到电路板上该位置的 BNC 连接器的哪个输出(来自3个输出)?

此外、我还需要对我不使用的输出执行什么操作?

谢谢、

Shlomi

e2e.ti.com/.../LMH0397.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    您需要使用 SDI_IO 输出并保持 SDI_OUT 处于连接状态。 SDI_OUT 不需要终端。 请将 SDI_OUT_SEL 保持悬空(这会禁用 SDI_OUT)。

    请确认您有权访问 LMH0397设计文档。 原理图和数据表是这些文档的一部分。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    已附上我的3G 和12G 原理图、请确认连接。

    谢谢、

    Shlomi

    e2e.ti.com/.../LMH1297.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    您似乎仅将 LMH1297用作电缆驱动器。 请注意、出于此目的、您也可以使用 LMH1228。 这两个器件是引脚和寄存器兼容的。 唯一的区别是 LMH1297通常用作电缆驱动器或电缆均衡器、而 LMH1228仅用于电缆驱动器应用。

    我已查看原理图。

    1)。 请注意引脚#27 - LOCK_N -需要外部2K 至5K 欧姆上拉电阻器。 引脚编号13 (MOSI-SDA)和29 (SCK)也是如此。

    2)。 此外、请注意引脚#29用于 SPI 或 SMBus 时钟。 在原理图中、此引脚显示为 ADDR1、但该引脚的目的是为 SPI 或 SMBus 接口提供时钟。

    此致、Nasser