This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD5S116:对于以下应用、是否可以用 TPD12S016替代它

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD5S116, TPD12S016

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/758882/tpd5s116-could-it-be-replaced-by-tpd12s016-for-below-application

器件型号:TPD5S116
主题中讨论的其他器件: TPD12S016

大家好、

现在客户正在使用 TPD5S116、但封装对他们来说太小了。

下面是它们的原理图。 它是 HDMI2.0应用。

我在 TI.com 上搜索并找到 TPD12S016。 但它不显示它支持 HDMI2.0。

因此、我想确认 TPS12S016是否可用于以下应用。  

我认为这应该是可以的、因为这里不需要高速接口 D0/1/2和 clk。

请就此提供帮助?

谢谢

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robin、

    HDMI 2.0要求高速线路具有更高的数据速率、而 TPD12S0016尚未满足这些数据速率的要求。

    如果客户仅需要 TPD12S016的低速电平转换功能、则应能够更换其系统中的 TPD5S116。

    请随时提出任何进一步的问题、或者如果这完全解答了您的问题、请单击"客户认为已解决"、如果这回答了您的问题、请单击"客户认为已解决"。 如果我没有收到您的回复、我将在几天内关闭机票