This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BPHPEVM:TUSB4020BPHPEVM:CDP 模块

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BPHPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/758176/tusb4020bphpevm-tusb4020bphpevm-cdp-mod

器件型号:TUSB4020BPHPEVM

您好、先生、

您能否帮助检查附加的文件(I2C 寄存器表)以提供 CDP 模式?

如果我们使用 引脚配置方法在 TUSB4020BPHPEVM 上进行设置、可能会成功。 但使用 EEPROM 设置0x6h、它不会提供 CDP 模式。

谢谢~

e2e.ti.com/.../8132.TUSB8040-EEPROM-DATA.TXT

此致、

Driscoll

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    有更新吗?
    谢谢~

    此致、
    Driscoll
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是假日季、回复可能会延迟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    需要修改 TUSB4020B 的 EEPROM 文件:

    060300000011
    070300000011
    080300000011

    也是如此

    F20000000000