This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:延迟

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/758836/tca9555-latency

器件型号:TCA9555

大家好、

客户想知道此器件是否具有内部延迟规格? 时间测量从接收到 I2C 命令到实际输出状态变化的时间。

一个典型值也应该是好的。

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    数据表的第7.7节提到了一个缩写为 TPV 的参数、该参数规定了从写入的第9个时钟周期的70%值到端口变化取决于 Vcc 的最长时间。 对于2.3V 至5.5V 之间的 Vcc、延迟约为200ns。(请注意、这适用于输出端口上的100pF 负载)。

    实质上、这意味着您应该在 I2C 线路之前看到端口输出、甚至看到停止条件。

    谢谢、

    -Bobby