This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16F95:DS16F95:接口材料

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: DS16F95

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/758777/ds16f95-ds16f95-interface-materials

器件型号:DS16F95

是否有关于 DS16F95系列使用的接口材料的任何信息、例如金属化、玻璃化和基板? 如果是、我在哪里可以找到它?

谢谢你

Mehtab Khan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mehtab、
    这是专有信息、不会在任何地方发布。
    如果您有其他问题、请告诉我。

    基尔比
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以在任何位置找到泄漏电流描述吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mehtab、
    我将关闭此主题、因为您在另一个主题上询问了相同的问题、这更适用于此问题。