This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:VBUS 电源开关实现

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/755697/tusb8020b-vbus-power-switch-implementation

器件型号:TUSB8020B

尊敬的 TI:

我有一个关于 USB3.0集线器的问题、我想在设计中针对额外端口实施 USB3.0集线器。

我们正在使用 Marvell CPU、该接口将连接到 TUSB3020B、然后连接到 USB 接口的 LTE 模块的下行端口、该接口仅需要 USB3.0接口。 不需要电源开关、因为我们不使用 USB 连接器。 对 LTE 模块进行单独的电源管理。

对于此类应用、我需要将电源开关以及 GNAGED 和 FULLPWRMANGEMNT 引脚接地或保持断开、请参阅下面的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、如果端口是永久连接的、则无需使用 PWRCTLx 输出或 OVERCURx 输入。 在这种情况下、成组的设置是一个无关项、FULLPWRMGMTz 应该被拉至高电平。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是如果在上述情况下被拉至低电平、则永久连接到 CPU 和 LTE 模块之间用于成组和 FULLPWRMGMTz 的 USB 接口会发生什么情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您将 FULLPWRMGMTz 拉低、集线器将在其描述符中报告它支持每端口电源管理。 虽然这是不正确的、但我没有看到任何 USB 集线器驱动程序根据是否启用了每端口电源管理来实际实现任何不同的行为。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想确认、从 CPU 连接到 LTE 模块的 USB 3接口必须交换为 RX 到 TX 和 TX 到 RX、因此必须在 USB3.0集线器端口的两端(1:2多路复用器)交换、对吧?  

    CPU 是主机、LTE 是器件、始终直接连接、将使用 LTE 和 USB 的外部电源。 请帮助确认这对设计很重要。

     附件作为 CPU 和模块之间 USB 原始设计的参考、现在我们要在两者之间添加集线器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TUSB8020B 与多路复用器或分离器不同。 它是 USB 系统的一个活动部分、因此上行端口的 RX 会进入主机的 TX、上行端口的 TX 会进入主机的 RX。 同样、下行端口的 RX 进入器件的 TX、下行端口的 TX 进入器件的 RX。 它看起来像所附照片中的底图。

    此致、
    JMMN