Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB8020B 尊敬的 TI:
我有一个关于 USB3.0集线器的问题、我想在设计中针对额外端口实施 USB3.0集线器。
我们正在使用 Marvell CPU、该接口将连接到 TUSB3020B、然后连接到 USB 接口的 LTE 模块的下行端口、该接口仅需要 USB3.0接口。 不需要电源开关、因为我们不使用 USB 连接器。 对 LTE 模块进行单独的电源管理。
对于此类应用、我需要将电源开关以及 GNAGED 和 FULLPWRMANGEMNT 引脚接地或保持断开、请参阅下面的内容。