This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:SPI 电压电平

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297, LMH1297EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/757998/lmh1297-spi-voltage-levels

器件型号:LMH1297

尊敬的团队:

您能就以下客户问题提供建议吗?

在 EVM 原理图中、我注意到控制器将 LVCMOS_3V3信号驱动到 LMH1297的 SPI

但是、LMH1297数据表规定该接口为 LVCMOS_2.5V

哪一项是正确的?

 

此致、

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIR、您好!

    两者都正确。

    请注意、LMH1297EVM 原理图中有一个分压器或电平转换器、可将3.3V 电平信号转换为2.5V 电平信号。 在任何情况下、如果主机使用3.3V 逻辑电平、则请使用3.3V 至2.5V 转换器。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你、Nasser。
    圣诞节快乐!

    NIR。