This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:TCA9555 I/O 设计问题

Guru**** 2758895 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9555, TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/758531/tca9555-tca9555-i-o-design-questions

器件型号:TCA9555
主题中讨论的其他器件: TCA9535

您好、先生、

当我们使用 GPIO 模式 启用/禁用器件(默认为禁用器件)时、如何 在加电配置为输入时连接此 I/O 引脚?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、安妮、

    当 TCA9555导通时、由于100k 上拉电阻、它是以 Vcc 为基准的输入。

    这意味着您无需将器件配置为输入、因为器件已在开启时作为输入启动。 如果需要、您可以在引脚上设置一个下拉电阻器、以便在启动时使引脚以 GND 为基准。

    这是否可以回答您的问题、或者您是否需要对其他问题进行澄清?

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bobby、

    TCA9535呢?

    当我们使用 GPIO 来启用/禁用器件(默认为禁用器件)时、如何在加电配置为输入时连接此引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安妮、

    TCA9535也作为输入启动、但具有高阻态(无您指出的内部上拉电阻)。 根据您的偏好、您可以使用上拉或下拉电阻器来参考引脚。 因此、在您的示例中、您希望将器件连接到 GPIO 作为默认禁用、因此如果 GND 保持器件处于禁用状态、则将 GPI 连接到 GND。

    我希望这是有道理的。

    谢谢、

    -Bobby