This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:电流消耗

Guru**** 2764825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/758583/pca9306-current-consumption

器件型号:PCA9306

    VCC 和 VCORE 消耗?μ A 的大电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有引脚名称"VCORE "。

    kΩ 电流 μA 200k Ω 电阻器至最低输入电压;当电压为5V 接地时、电流为25k Ω。 μA 输入泄漏电流(小于5 μ A)。

    否则、PCA3906中没有功耗。 在实际应用中、功耗完全由流经上拉电阻器(也流经开关)的电流决定。