This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:长度限制

Guru**** 2974920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/752967/tca9617a-length-limit

器件型号:TCA9617A

大家好、

客户想知道该器件的输出长度限制、粗略的数字也很好、谢谢。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    答案取决于您是在快速模式+(1MHz)还是快速模式(400kHz)下工作。 快速模式增强版允许的最大电容为550pF、而快速模式允许的最大电容为400pF。

    您可以在此处使用 Saturn PCB 工具来估算布线电容:

    从上图中可以看出、5密耳的宽度和10米的高度以及1盎司的铜重量和1盎司的镀层厚度为每英寸1.7pF。

    快速模式= 400pF/1.7pF/inch = 235英寸

    快速模式+= 550pF/1.7pF/INCH = 323英寸

    ----------------------------

    如果我将宽度更改为14mil、则寄生电容变为2.73pF/inch

    快速模式= 400pF/2.73pF/inch = 146英寸

    快速模式+= 550pF/1.7pF/INCH = 201英寸

    如果您下载该工具、您可以自行解决此问题。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    我对该工具还有另一个问题、

    对于这里的频率、我不应该更改为1MHz (快速模式+)还是400Hz (快速模式)?

    对于此处的选项,我应该与客户了解他们使用的 PCB 材料(铜重量、镀层厚度、er)并更改

    获得迹线电容的选项,对吧?

     非常感谢您提前回答!

    -Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、

    "对于这里的频率、我不应该更改为1MHz (快速模式+)或400Hz (快速模式)?"

    您可以根据需要进行选择。 我用这种方法玩了一会儿,在处理频率时没有发现太大变化。

    "我应该与客户核实他们使用的 PCB 材料(铜重量、镀层厚度、er)、并对进行更改

    获得布线电容的选项,对吧?"

    是的、这将为您提供更准确的估算。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Bobby!
    非常感谢您的建议!

    -Andy