This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848C:无法连接 dp83848和以太网交换机。

Guru**** 2925900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/757692/dp83848c-dp83848-and-ethernet-switch-can-not-be-connected

器件型号:DP83848C

你(们)好

我的标题有问题、想要找到原因和解决方案。

请参阅数据表[图7-1。 典型应用原理图]和[图7-2. 10/100Mb/s 双绞线接口]、

使用了脉冲磁体(hx1260nl)并设计了电路。

问题是:

可以将1:1连接到 PC 和以太网路由器、

但通过以太网交换机(Advantech EKI-2525I)连接时、只有链路 LED 工作、不执行任何操作。

遗憾的是、未配置 JTAG 接口。


您能不能推断此问题的原因?

谢谢您的回复  

Hoosung Han。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Hosung、

    将 DP83848连接到以太网交换机时、链路 LED 指示灯表示 DP83848和交换机之间的链路良好。

    您能否提供有关哪些操作不执行的更多详细信息?

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在通过 LWIP 库使用 STM32F4处理器、UDP 和 ARP。

    当前在 MII 接口中,AN_EN/AN1/AN0为高电平(自动协商使能, 10BASE-T/100BASE-TX,半双工/全双工)。

    情况是"LED_LINK 已激活、但 LED_ACT 未激活。"

    当然、不会发生事务。

    物理层看起来是连接的、但不在顶层。

    我要问的是、dp83848和以太网交换机 IC 之间的网络接口不正确、因此没有事务处理。

    我要求您确认我认为正确的情况。


    感谢你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已解决。  

    原因是处理器和物理层之间的通信错误。

    自动-寄存模式、但以10Mbps 连接到以太网交换机时、处理器的以太网速度不会改变。 因此、链路似乎不起作用。

    我想思考我的错误问题和其他问题、以便明智地解决这个问题。