This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:SN65DSI84-Q1 LP11状态

Guru**** 2768645 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/758565/sn65dsi84-q1-sn65dsi84-q1-lp11-state

器件型号:SN65DSI84-Q1

大家好、

我对 SN65DSI84-Q1有疑问。
尽管数据表第15页的表2中规定需要 LP11状态、但是否可以在不执行此操作的情况下锁定 PLL?
是否有可能在没有 LP11状态的情况下锁定 PLL?

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ishiwata-San、您好!

    是的、但该器件的正确运行需要初始化序列。 请按照数据表中列出的内容进行操作。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的支持和回答。

    PLL 不会监测 LP 11状态?
    使用 DSI CLK 时、PLL 锁定监测器是什么?

    此致、
    石田山
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 DSI CLK 被用于生成 LVDS CLK、PLL 会监控 DSI CLK。 请注意、如初始化序列所述、DSI CLK 需要始终处于 HS 模式。

    此致、
    I.K.