This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:TLK10031还支持1G (1.25Gbps)模式

Guru**** 2931450 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/758305/linux-the-tlk10031-also-supports-1g-1-25-gbps-mode

主题中讨论的其他器件:TLK10031DP83869

工具/软件:Linux

大家好、

 TLK10031还支持1G (1.25Gbps)模式。    您能告诉我如何配置此模式吗?  谢谢。

此致、



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我建议您使用我们的新型以太网 PHY 以实现1G 以太网速度:DP83867和 DP83869。

    此致、
    GET