This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:USB 3.0规范

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/754718/tusb522p-usb-3-0-specification

器件型号:TUSB522P

大家好、

我的客户对 TUSB522P 有疑问。

USB 3.0规格表6-14包含参数 VRX - DIFF - PP - POST - EQ。

https://www.usb3.com/whitepapers/USB%203%200%20(11132008)-final.pdf

它是否与 TUSB522P 数据表第6.7节中的 V (RX -信号- DET - DIFF - PP)具有相同的含义?

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tusb522p.pdf

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它是相同的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的四个回答!

    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian - San、

    我还有另一个问题要问。
    在 USB 3.0规格中、VRX - DIFF - PP - POST - EQ 表示为30mV (最小值)、但在 TUSB522P 数据表中、V (RX -信号- DET - DIFF - PP)表示为85mV (典型值)。
    这是否意味着 TUSB522P 对接收到的信号的敏感度低于 USB 3.0规范?

    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、很难比较、一个是最小规格、一个是典型数据。 但80mV 高于30mV
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,USB 专家认为这些是不同的,如果出于设计目的,USB 规范中的参数是接收器中均衡器之后的测试点(这不是我们可以测量的真正测试点)。

    而522P 数据表中的参数是噪声抑制限值、85mV p-p 信号和更高的电压被视为器件需要恢复的实际信号、低于85mV p-p 被视为噪声(或空闲)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brian -San、

    我知道这些规格是不同的。
    根据 USB 3.0规范、我了解到接收器作为高达30mV 的信号接收。
    即使输入电压为30mV 且信号放大未完成、TUSB522P 也会被视为噪声?

    想知道决策阈值为85mV (典型值)的原因。

    我认为转接驱动器的作用是放大接收器未接收到的小信号。
    我想知道85mV 的阈值是否不起作用。

    感谢您的支持。
    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    85mv 是您可以在 RX 引脚上测量的值。 30mV 是 IO 和 EQ 电路之后 RX 内部的值、您无法测量它